Wie können wir helfen?

Wie können Türen über den Videostream und das genutzte Mobiltelefon geöffnet werden?

Es ist möglich, die Anrufweiterleitung der Video-Türsprechanlage auf Mobilgeräte zu deaktivieren, indem Sie das WLAN auf Ihrer Classe 100X deaktivieren. Nach diesem Vorgang wird Ihre Classe 100X vollständig von der Legrand-Cloud getrennt und die Home + Security-App kann von allen lokalen und Remote-Geräten aus nicht verwendet werden, bis das WLAN auf der Classe 100X manuell zurückgesetzt wird. So deaktivieren Sie das WLAN auf Ihrer Classe 100X: - Drücken Sie den Konfigurations-Joystick rechts neben der Video-Gegensprechanlage, um das Hauptmenü zu öffnen. - Drehen Sie den Joystick nach unten und drücken Sie ihn dann, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. So aktivieren Sie das WLAN auf Ihrer Classe 100X wieder: - Drücken Sie den Konfigurations-Joystick rechts neben der Video-Gegensprechanlage, um das Hauptmenü zu öffnen. - Drehen Sie den Joystick nach unten und drücken Sie ihn erneut, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. - Drücken Sie den Joystick erneut, um WLAN wieder zu aktivieren: „KEIN WLAN“ wird einige Sekunden lang angezeigt und dann wird wieder der Name des WLAN-Netzwerks angezeigt, mit dem Classe 100X verbunden war.

Aktualisiert