Wie können wir helfen?

Wie schalte ich die Anrufweiterleitung für Videokonferenzen auf Mobilgeräten aus?

Es ist möglich, die Anrufweiterleitung von der Videotürsprechanlage an Mobilgeräte zu deaktivieren, indem Sie das WLAN auf Ihrer Classe 100X deaktivieren. Mit diesem Verfahren wird die Class 100X vollständig von der Legrand-Cloud getrennt und die Home + Security-App kann von allen Geräten lokal und remote nicht verwendet werden, bis das WLAN auf der Classe 100X manuell zurückgesetzt wird Um das WLAN auf der Classe 100X zu deaktivieren, befolgen Sie diese Schritte: - Drücken Sie die Konfigurationstaste auf der rechten Seite der Videotürsprechanlage, um auf das Hauptmenü zuzugreifen - Drehen Sie die Taste nach unten und drücken Sie sie, um auf das Menü „Einstellungen“ zuzugreifen - Drücken Sie die Steuerung erneut, um das WLAN zu deaktivieren: Das WLAN-Symbol wird mit AUS angezeigt Um das WLAN auf der Classe 100X wieder zu aktivieren, befolgen Sie diese Schritte: Seite der Videotürsprechanlage, um auf das Hauptmenü zuzugreifen - Senken Sie den Hebel und drücken Sie ihn, um auf das Menü „Einstellungen“ zuzugreifen - Drücken Sie den Hebel erneut, um das WLAN wieder zu aktivieren: Die Meldung „KEIN WLAN“ wird einige Sekunden lang angezeigt und anschließend wird erneut der Name des WLAN-Netzwerks angezeigt, mit dem Classe 100X verbunden war

Aktualisiert