Es ist möglich, die Anrufweiterleitung von der Video-Türsprechanlage auf Mobilgeräte zu deaktivieren, indem Sie das WLAN auf Ihrem Classe 100X deaktivieren. Dadurch wird Ihr Classe 100X vollständig von der Legrand-Cloud getrennt und die Home + Security-App kann von allen lokalen und Remote-Geräten aus nicht verwendet werden, bis das WLAN auf dem Classe 100X manuell zurückgesetzt wird. So deaktivieren Sie WLAN auf Ihrem Classe 100X: - Drücken Sie den Konfigurations-Joystick auf der rechten Seite der Video-Türsprechanlage, um auf das Hauptmenü zuzugreifen. - Senken Sie den Joystick und drücken Sie ihn, um auf die „Einstellungen“ zuzugreifen. Menü Menü - Drücken Sie den Joystick erneut, um WLAN zu deaktivieren: Das WLAN-Symbol wird mit AUS angezeigt. Um WLAN auf Ihrem Classe 100X wieder zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor: - Drücken Sie den Konfigurations-Joystick auf der rechten Seite der Video-Türsprechanlage, um auf das Hauptmenü zuzugreifen. - Drehen Sie den Joystick nach unten und drücken Sie ihn dann, um auf das Menü „Einstellungen“ zuzugreifen. - Drücken Sie den Joystick erneut, um WLAN wieder zu aktivieren: Die Meldung „KEIN WLAN“ wird einige Sekunden lang angezeigt und dann erscheint erneut der Name des WLAN-Netzwerks, mit dem Classe 100X verbunden war.
Aktualisiert