Es ist möglich, die Weiterleitung von Intercom-Anrufen an Mobilgeräte zu deaktivieren, indem Sie das WLAN auf Ihrem Classe 100X deaktivieren. Durch dieses Verfahren wird Ihr Classe 100X vollständig von der Legrand-Cloud getrennt und die Home + Security-Anwendung kann von allen lokalen und Remote-Geräten aus nicht verwendet werden, bis das WLAN auf Classe 100X manuell zurückgesetzt wird Um das WLAN auf Ihrem Classe 100X zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor: - Drücken Sie den Konfigurations-Joystick auf der rechten Seite der Video-Türsprechanlage, um auf das Hauptmenü zuzugreifen - Drehen Sie den Joystick nach unten und drücken Sie ihn später, um auf das Menü „Einstellungen“ zuzugreifen - Drücken Sie den Joystick erneut, um das WLAN zu deaktivieren: Das WLAN-Symbol wird mit OFF angezeigt Um das WLAN auf Ihrem Classe 100X wieder zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor: rechte Seite der Videotürsprechanlage, um auf das Hauptmenü zuzugreifen - Drehen Sie den Joystick nach unten und drücken Sie ihn später, um auf das Menü „Einstellungen“ zuzugreifen - Drücken Sie den Joystick erneut, um das WLAN wieder zu aktivieren: Das Wort „KEIN WLAN“ wird einige Sekunden lang angezeigt und dann erscheint erneut der Name des WLAN-Netzwerks, mit dem die Classe 100X verbunden war
Aktualisiert