Wie können wir helfen?

Wie kann ich die Rufweiterleitung von der Inneneinheit auf Mobilgeräte deaktivieren?

Es ist möglich, die Anrufweiterleitung von der Inneneinheit auf Mobilgeräte zu deaktivieren, indem Sie WLAN auf Ihrem Classe 100X deaktivieren. Dadurch wird Ihr Classe 100X vollständig von der Legrand-Cloud getrennt und die Home + Security-App kann von allen Geräten aus, sowohl lokal als auch remote, unbrauchbar gemacht werden, bis WLAN auf dem Classe 100X manuell wieder aktiviert wird. So deaktivieren Sie WLAN auf Ihrem Classe 100X: - Drücken Sie den Konfigurations-Joystick auf der rechten Seite der Video-Inneneinheit, um auf das Hauptmenü zuzugreifen. - Senken Sie den Joystick und drücken Sie ihn, um auf das Einstellungsmenü zuzugreifen. zum Öffnen - Drücken Sie den Joystick erneut, um das WLAN zu deaktivieren: Das WLAN-Symbol wird als AUS angezeigt Um das WLAN auf Ihrem Classe 100X wieder zu aktivieren, befolgen Sie diese Schritte: - Drücken Sie den Konfigurations-Joystick auf der rechten Seite der Video-Türsprechanlage, um auf das Hauptmenü zuzugreifen - Senken Sie den Joystick und drücken Sie ihn, um auf das Menü „Einstellungen“ zuzugreifen - Drücken Sie den Joystick erneut, um das WLAN wieder zu aktivieren: Das Wort „KEIN WLAN“ wird einige Sekunden lang angezeigt und dann wird der Name des WLAN-Netzwerks, mit dem das Classe 100X verbunden war, erneut angezeigt

Aktualisiert