Wie können wir helfen?

Wie erkenne ich einen kabellosen Schalter Green Power?

Ein zertifizierter "Green Power"-Schalter ist ein drahtloser Schalter, der keine Batterie benötigt, um zu funktionieren. Es gibt mehrere Unterschiede zwischen einem Green Power-Schalter und einem "klassischen" drahtlosen Schalter (der mit einer Batterie betrieben wird).
 

1. Ein Green Power-Schalter hat einen Knopf auf seiner Rückseite, im Gegensatz zu batteriebetriebenen Schaltern.

 

2. Ein Green Power-Schalter hat keine LED auf seinem Knopf, im Gegensatz zu der Mehrheit der batteriebetriebenen Schalter.

 

3. Schließlich befindet sich auf der Rückseite von Green Power-Schaltern eine Inschrift, die darauf hinweist, dass es sich um Green Power handelt. Diese Inschrift besteht aus einem Blattsymbol mit einem Blitz, mit der Erwähnung "green power" rechts neben dem Symbol. Es wird in der Mitte der Rückseite des Schalters platziert.
 

Aktualisiert