How can we help?

Hoe kan ik Classe 300EOS with Netatmo aansluiten?

Classe 300EOS with Netatmo kan worden aangesloten op een bedraad LAN-netwerk in de woning of draadloos. Als er geen netwerk beschikbaar is in de woning, kan het rechtstreeks worden aangesloten (het genereert automatisch wifi). En Home + Project moet verbonden zijn met hetzelfde netwerk.

In geval van een draadloze verbinding moet het thuisnetwerk van het type 2,4GHz 802.11 b/g/n zijn.

Netwerken van het type 5GHz zijn niet compatibel.

Bijgewerkt