Come possiamo aiutarti?

Se si verifica un'interruzione di corrente o un'interruzione di rete, il mio termostato intelligente Smarther with Netatmo continuerà a funzionare?

In caso di interruzione di corrente, il termostato non funzionerà più. Tuttavia, il prodotto è progettato per funzionare nuovamente non appena viene ripristinata l'alimentazione e tornare allo stato in cui si trovava prima dell'interruzione dell'alimentazione. Si noti che il termostato può richiedere alcuni minuti per riconnettersi a Internet ed essere nuovamente accessibile tramite l'applicazione. Qualora la rete Internet non fosse attiva, il termostato continuerà a funzionare localmente e seguirà il programma impostato. Durante l'interruzione:

Non è possibile controllare l'impianto tramite l'applicazione Home + Control o modificare le impostazioni.

Puoi comunque controllare e vedere la temperatura direttamente sul termostato.

Lo stesso comportamento di Smarther sarà eseguito anche dalle Valvole Termostatiche Intelligenti di Netatmo.

Aggiornato