Come possiamo aiutarti?

Il mio EASYKIT Wifi With Netatmo non si connette a Internet. Cosa dovrei fare?

problemi di rete wireless possono essere causati da interferenze fisiche o dalla configurazione del punto di accesso Wi-Fi. In questo articolo, proveremo prima a ridurre qualsiasi interferenza fisica, quindi ti offriremo alcuni semplici passaggi per risolvere i problemi del punto di accesso Wi-Fi. Ridurre le interferenze Controllare la distanza tra il router e il Play StoreEASYKIT Wifi With Netatmo (3 m è la distanza ideale). Pareti e alcune superfici possono assorbire il segnale wireless. Se il problema di connettività non viene risolto, dovresti installare un ripetitore Wi-Fi nella stanza in cui desideri installare il prodotto. È meglio se EASYKIT Wifi With Netatmo e il router non sono: Dietro una TV. Vicino a un acquario. Dentro o sotto un oggetto metallico. Situato in un mobile chiuso. Vicino a molti cavi e fili. Vicino a qualsiasi dispositivo wireless rete. Se hai uno di questi dispositivi in casa, spegnilo temporaneamente e verifica se il problema è stato risolto: Computer portatili, tablet, ecc. Stampanti wireless, altoparlanti e altri dispositivi wireless. Telecamere IP. Microonde (quando sono in uso). Telefoni cordless. Configurazione di base del punto di accesso. Riavvia il router Wi-Fi. Se ci sono più punti di accesso Wi-Fi (ripetitore/amplificatore/extender) nella rete, assicurati di impostare nomi diversi (SSID) per ogni punto. access point. Quindi assicurati che EASYKIT Wifi With Netatmo sia configurato per connettersi al punto di accesso con il segnale più forte. Per farlo, vai al menu delle impostazioni del dispositivo (rotellina) / Rete. Configurazione avanzata del punto di accesso Per i passaggi successivi, dovrai connetterti alla pagina di configurazione del router. Fai riferimento al manuale utente del router. Prova ad aggiornare il router all'ultima versione del firmware. Prova a impostare una password Wi-Fi più semplice, senza caratteri speciali. Assicurati che nessun filtro MAC sia abilitato sul router (o controlla che EASYKIT Wifi With Netatmo sia nella whitelist). Assicurati che la restrizione di accesso (controllo genitori, ecc.) sia disabilitata. Controlla se il router ha una funzione di sospensione. In tal caso, disattiva la funzione Disattiva la restrizione del canale Wi-Fi (abilita la selezione automatica) oppure seleziona i canali 1, 6 o 11. Se il router è compatibile con 5 GHz, verifica che sia abilitato anche 2,4 GHz (i prodotti Legrand Netatmo Bticino possono connettersi solo a reti a 2,4 GHz). Prova a disattivare 5 GHz. Controlla se UPnP è abilitato. Si consiglia di utilizzarlo. Prova a cambiare i server DNS correnti con quelli di Google (Primaria: 8.8.8.8 / Secondaria: 8.8.4.4).

Aggiornato