En cas de panne de courant, le thermostat ne fonctionne plus. Cependant, le produit est conçu pour fonctionner à nouveau dès que le courant est rétabli et revenir à l'état dans lequel il se trouvait avant la panne de courant. Notez que le thermostat peut prendre quelques minutes pour se reconnecter à Internet et être à nouveau accessible via l'application. Si l'Internet n'est pas actif, le thermostat continuera à fonctionner localement et à suivre le programme défini. Pendant l'interruption :
Vous ne pouvez pas contrôler le système via l'application Home + Control ni modifier les paramètres.
Vous pouvez toujours vérifier et voir la température directement sur le thermostat.
Le même comportement de Smarther sera également effectué par les vannes thermostatiques intelligentes Netatmo.
Mise à jour