Comment pouvons-nous vous aider ?

Combien de climatiseurs peuvent être contrôlés via IR intégré à mon Smarther AC avec Netatmo ?

Un thermostat peut contrôler plusieurs climatiseurs, la seule limitation est la visibilité optique de l'émetteur (Smarther AC avec Netatmo) et des récepteurs (climatiseurs). Vous devez le tester correctement pour vérifier ce qui est faisable. Remarque : si un Smarther AC avec Netatmo contrôle plusieurs climatiseurs via l'IR intégré, tous les climatiseurs doivent être du même modèle du même fabricant. Ils seront tous réglés sur les mêmes paramètres.

Mise à jour