Comment pouvons-nous vous aider ?

Avec quels types de réseaux Wi-Fi le Smarther AC avec Netatmo peut-il être configuré ?

Le thermostat intelligent ne peut être configuré qu'avec un réseau Wi-Fi personnel. Il ne peut pas accéder à Internet via un réseau Wi-Fi public (hot-spot) ou via un réseau Wi-Fi d'entreprise qui filtre les ports. Il est compatible avec les normes Wi-Fi 802.11 b/g/n si les paramètres de sécurité du réseau sont définis sur WEP, WPA ou WPA2 Personal.

Mise à jour