Comment pouvons-nous vous aider ?

Dans le cas d'installations avec Smarther AC avec Netatmo et émetteurs IR, que dois-je gérer via l'interface physique du thermostat ?

Dans une installation avec Smarther AC avec Netatmo et un (ou plusieurs) émetteurs IR, les commandes de l'appareil physique agissent comme un contrôle de pièce : j'envoie le contrôle à tous les climatiseurs de la même pièce que Smarther AC. Remarque : si vous souhaitez gérer manuellement par Smarther AC avec Netatmo tous les émetteurs IR qui sont situés dans des pièces différentes, vous devez installer un Smarther AC dans chaque pièce.

Mise à jour