Il est possible de remplacer un visiophone Bticino existant par un Classe 300EOS avec Netatmo : - dans une maison unifamiliale : remplacement sans modification du câblage du moniteur vidéo intérieur par un Classe 300EOS avec Netatmo - dans un immeuble collectif : selon les caractéristiques de l'installation, un simple remplacement du moniteur vidéo intérieur par un Classe 300EOS avec Netatmo peut être suffisant ou bien il peut être nécessaire d'ajouter une alimentation dédiée référence 346020 à chaque Classe 300EOS avec Netatmo selon le nombre de postes Classe 30EOS avec Netatmo présents dans l'installation. Pour le dimensionnement des installations collectives, se référer aux Règles générales d'installation du Guide Technique des installations BUS 2 fils. https://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/legrand-guide-technique-portiers-controle-dacces.pdf
Mise à jour