Comment pouvons-nous vous aider ?

Comment remplacer l'unité intérieure BTicino pe 2 fire déjà installée ?

Il est possible de remplacer le poste vidéo Home + Security actuel par Classe 300EOS : - Villa ou maison individuelle/bifamiliale : remplacement sans modification des fils du portier vidéo - Immeuble collectif : selon les caractéristiques de votre installation, il peut être suffisant de remplacer le poste d'appartement ou il peut être nécessaire d'ajouter une alimentation dédiée, code 346020 Pour le dimensionnement des installations desservant plusieurs familles, se référer aux règles générales d'installation dans la Notice Technique du système 2 fils

Mise à jour