Los problemas de red inalámbrica pueden deberse a interferencias físicas o a la configuración del punto de acceso Wi-Fi. En este artículo, primero intentaremos reducir cualquier interferencia física y luego le ofreceremos algunos pasos simples para solucionar problemas con el punto de acceso Wi-Fi. Reducir interferencias Verifique la distancia entre el enrutador y Play StoreEASYKIT Wifi With Netatmo (3 m es la distancia ideal). Las paredes y algunas superficies pueden absorber la señal inalámbrica. Si el problema de conectividad no se resuelve, debe instalar un repetidor Wi-Fi en la habitación donde desea instalar el producto. Es mejor que EASYKIT Wifi With Netatmo y el enrutador no estén: Detrás de un televisor. Cerca de un acuario. Dentro o debajo de un objeto metálico. Ubicado en un gabinete cerrado. Cerca de muchos cables y alambres. Cerca de cualquier punto inalámbrico red. Si tiene alguno de estos dispositivos en su casa, apáguelos temporalmente y vea si se resuelve el problema: Computadoras portátiles, tabletas, etc. Impresoras inalámbricas, parlantes y cualquier otro dispositivo inalámbrico. Cámaras IP. Microondas (mientras están en uso). Teléfonos inalámbricos. Configuración básica del punto de acceso. Reinicie el enrutador Wi-Fi. Si hay varios puntos de acceso Wi-Fi (repetidor/amplificador/extensor) en la red, asegúrese de configurar diferentes nombres (SSID) para cada punto. punto de acceso. A continuación, asegúrate de que el EASYKIT Wifi With Netatmo esté configurado para conectarse al punto de acceso con la señal más fuerte. Para ello, ve al menú de ajustes del dispositivo (rueda) / Red. Configuración avanzada del punto de acceso Para los siguientes pasos, tendrás que conectarte a la página de configuración del router. Consulta el manual de usuario del router. Prueba a actualizar el router a la última versión de firmware. Prueba a configurar una contraseña de Wi-Fi más sencilla sin caracteres especiales. Asegúrate de que no haya ningún filtro MAC habilitado en el router (o comprueba que el EASYKIT Wifi With Netatmo esté en la lista blanca). Asegúrate de que la restricción de acceso (control parental, etc.) esté deshabilitada. Comprueba si el router tiene función de suspensión. Si es así, deshabilita la función Desactiva la restricción de canales Wi-Fi (habilita la selección automática) o selecciona los canales 1, 6 o 11. Si tu router es compatible con 5 GHz, comprueba que también esté habilitado 2,4 GHz (los productos Legrand Netatmo Bticino solo pueden conectarse a redes de 2,4 GHz). Prueba a deshabilitar 5 GHz. Comprueba si está habilitado UPnP. Se recomienda usarlo. Prueba a cambiar los servidores DNS actuales a los de Google (Principal: 8.8.8.8 / Secundario: 8.8.4.4).
Actualización