Wie können wir helfen?

Mein vernetzter Lichtschalter ohne Neutralleiter funktioniert nicht richtig. Was soll ich tun?

Wenn Ihr verbundener Lichtschalter ohne Neutralleiter nicht richtig funktioniert, folgen Sie diesen Schritten, um das Problem zu beheben.

Überprüfen Sie die Kompatibilität mit Lampen

Überprüfen Sie den Lampentyp:

  • Stellen Sie sicher, dass der verbundene Lichtschalter mit LED-Lampen kompatibel ist.
  • Überprüfen Sie, ob die Last dimmbar ist (d.h., die Intensität kann gedimmt werden), bevor Sie sie an den Schalter anschließen.
  • Vermeiden Sie die Verwendung von nicht dimmbaren LED-Lampen, da diese den Schalter beschädigen können, selbst wenn die Dimmfunktion nicht verwendet wird.

Installieren Sie den Bleeder

Obligatorische Installation des Bleeders:

  • Ein Bleeder wird mit dem Lichtschalter geliefert und seine Installation ist obligatorisch.
  • Installieren Sie den Bleeder auch dann, wenn der Schalter mit der verwendeten Lampe scheinbar normal funktioniert.
  • Der Bleeder sollte parallel zur Last angeschlossen werden, so nah wie möglich an der Last.
  • Er muss mit dem Neutralleiter verdrahtet werden.

Serienanschluss mit mehreren Lasten:

  • Es wird nur ein Bleeder benötigt, wenn mehrere Lasten in Serie an denselben Schalter angeschlossen sind.

Zusätzliche Tipps

  • Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen und keine losen Drähte vorhanden sind.
  • Wenn das Problem weiterhin besteht, konsultieren Sie das Produkthandbuch oder kontaktieren Sie den Kundenservice für weitere Unterstützung.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, sollten Sie in der Lage sein, Probleme mit Ihrem verbundenen Lichtschalter ohne Neutralleiter zu beheben.

Aktualisiert