Alle Daten sind verschlüsselt. Das Classe 300EOS ist wie alle anderen von Legrand Netatmo BTicino hergestellten Geräte gemäß den Richtlinien der ISO/IEC 27000-Familie internationaler Sicherheitsstandards und der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) konzipiert. Es werden Kontrollen und Verfahren implementiert, um alle vom Gerät generierten, verarbeiteten und übertragenen Daten vor Cyberbedrohungen und -risiken zu schützen. Der Schutz der Datenvertraulichkeit sowie der Integrität und Verfügbarkeit von Daten sind die drei Grundprinzipien, auf denen Legrand Netatmo BTicino wichtige Kontrollmaßnahmen umsetzt.
Aktualisiert