Wie können wir helfen?

Woher wissen Sie, was mit der Klasse 300 EOS zu tun ist?

Alle Daten sind verschlüsselt. Die Classe 300 EOS-Einheit ist wie alle anderen von Legrand Netatmo BTicino hergestellten Geräte gemäß den Richtlinien der ISO/IEC 27000-Familie internationaler Sicherheitsstandards und in Übereinstimmung mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) konzipiert. Es werden Kontrollen und Verfahren implementiert, um alle vom Gerät generierten, verarbeiteten und übertragenen Daten vor Cyberbedrohungen und -risiken zu schützen. Der Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten sind die drei Grundprinzipien, auf denen Legrand Netatmo BTicino die wichtigsten Kontrollmaßnahmen umsetzt.

Aktualisiert