Wie können wir helfen?

Kann ein vorhandener Bticino 2-Bildschirm in Classe 300EOS durch Netatmo ersetzt werden?

Es ist möglich, ein vorhandenes Bticino-Videotelefon durch ein Classe 300EOS mit Netatmo zu ersetzen: – in einem Einfamilienhaus: Austausch ohne Änderung der Verkabelung des Innenvideomonitors durch ein Classe 300EOS mit Netatmo – in einem Mehrfamilienhaus: abhängig von den Eigenschaften der Installation kann ein einfacher Austausch des Innenvideomonitors durch ein Classe 300EOS mit Netatmo ausreichend sein oder es kann erforderlich sein, jedem Classe 300EOS mit Netatmo ein eigenes Netzteil mit der Referenznummer 346020 hinzuzufügen, abhängig von der Anzahl der in der Installation vorhandenen Classe 30EOS mit Netatmo-Stationen. Informationen zur Dimensionierung von Gemeinschaftsinstallationen finden Sie in den Allgemeinen Installationsregeln des Technischen Handbuchs für 2-Draht-BUS-Installationen. https://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/legrand-guide-technique-portiers-controle-dacces.pdf

Aktualisiert